このプロトシールドを使用して、Groveシステムに独自の回路またはコンポーネントを追加することができます。また、コネクタケーブルのS0、S1、VCC、およびGNDにもアクセスできるようになります 。 活用するための特別に開いているボタンもあります。 穴の間隔により、通常のDIP形式のICやその他のコンポーネントを非常に簡単に使用できます。
Note
Groveのユーザー(特に初心者)に、ガイダンスPDFドキュメントを用意しました。 製品を使用する前に、序文-入門書とGroveについてをダウンロードして読んでください。
技術仕様
部品リスト