Seeedリレー選択ガイドがリリースされました。ガイドを参考して、あらゆるニーズに応じるリレーを選びましょう。
リレーは、通常のArduinoボードよりも高い電圧と電流を切り替えることができるリレーを制御するデジタルスイッチです。 HIGHに設定すると、LEDがオンになり、リレーが閉じられ、電流が流れます。 ピークの電圧は、10アンペアで250Vに達します。
電源電圧を扱う際にはお気をつけてください。ご不明の点がある場合は、電気技師などの専門家にお問い合わせください。
Groveのユーザー(特に初心者)に、ガイダンスを用意しましたが、 製品を使用する前に、序文-入門書 とGroveの概要をダウンロードして読んでください。
技術情報
| 寸法 | 42mm x24mm x18.5mm |
| 重さ | G.W 19g |
| バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
| Groveリレー | 1 |
| 取扱説明書 | 1 |
リレーは、通常のArduinoボードよりも高い電圧と電流を切り替えることができるリレーを制御するデジタルスイッチです。 HIGHに設定すると、LEDがオンになり、リレーが閉じられ、電流が流れます。 ピークの電圧は、10アンペアで250Vに達します。