Raspberry PiCameraモジュール V2について

Raspberry Pi カメラモジュールV2はRaspberry Pi財団によってリリースされた新しい公式的なカメラボードです。 最高3280×2464ピクセルの静止画像を出力したり、1080p30、720pp60と640 x 480 pビデオを出力したりできる8メガピクセルのソニーIMX 219イメージセンサーを備えています。
このrpiカメラモジュールは幅広い互換性を備えるので、Raspberry Pi 4 B、Raspberry Pi ゼロ、および NVIDIA Jetson NanoなどほとんどのSBCsまたはDevボードと一緒に使うことができます。
- Raspberry Piゼロと一緒に使うために、この Pi ゼロ用のカメラケーブが必要とします。
1)初心者に最適:このプロジェクトのチュートリアルで Raspberry Piカメラの基本を学びましょう
はじめてRaspberry Piカメラモジュールを使う多くの人に、このプロジェクトチュートリアルをお薦めします。カメラモジュール の使用と最新の Raspberry Pi 4 モデルBボードに接続することなどの入門知識について紹介しました。
次のような内容があります:
- Pythonを使ってpiカメラをコントロールする方法
- raspivid、raspistill 、とaspiyuvユーティリティを使用する方法
- start_preview() and stop_preview() を使ってカメラから画像を表示する方法
- capture() コマンドで写真を撮る方法
- start_recording() and stop_recording()を使ってビデオを録画する方法
- omxplayerを通して、ビデオを見る方法
- 写真の明るさ、コントラストと解像度を変える方法
- 視覚効果をビデオに適用させる方法
必要な部品
興味があれば、 Seeed プロジェクトハブでのNurgaliyev Shakhizatのチューリアルで詳細な内容をご参照ください!
2) PIカメラとAlexaを使ってスマートドアベルを作る

人が家にいるときのみ機能する伝統的なドアベルが不便だと思っている人がたくさんいると思います。そうしても、 高価なスマートドアシステムのために多くのお金をかかりたくないでしょうか。このプロジェクトでは、PIカメラとAlexa音声サービスを使用して自分でスマートドア ベルが作れます!
このスマートドアベルは誰かがあなたのドアをノックするときに機能します。Alexaはそれが誰であるかを尋ねると同時に、カメラが写真を撮って、それがデータベース上の任意の友人に一致するかどうかを確認します。
その後、Alexaは応答を記録します。 そして、ステータスがアウトとセットされる場合、 Alexa は「今外出しているので、メッセージをお残しください」と言います。ステータスがインと設定されている場合は、 Alexa は「すぐ主人に連絡して、少々お待ちください」と言います。
必要な部品:
ハードウェアコンポーネント:
- Raspberry Pi 3 モデル B
- Raspberry Pi カメラモジュール
- Seeed Grove – Piezo 振動センサー
- マイクアンプ ブレイクアウト
- スピーカーr: 3W, 4 ohms
ソフトウェアアプリとオンラインサービス:
興味があれば、 SeeedプロジェクトハブでParth Singhのチューリアル で詳細な内容をご参照ください!
3) ビデオストリーミングカメラを作る
PCに接続してストリーミングを開始するストリーミングカメラが数多くあると知っています。しかし、持ち運び安くて簡単に作れるストリーミングカメラはそれほど多くないです。このプロジェクトでは、低コストでRaspberry Piゼロとカメラモジュールを使ってそのようなストリーミングカメラを作ることができます。
必要な部品
ハードウェアコンポーネント :
- Raspberry Pi カメラモジュール
- 無線のRaspberry Pi ゼロ
- 5V 1 or 2A パワーバンク
- Micro USB OTG アダプターまたはケーブル
- Mini HDMI to HDMI アダプター
ソフトウェアアプリとオンラインサービス:
興味があれば、Hackster.ioでNarender Singのチューリアル で詳細な内容をご参照ください!
4) Raspberry Pi ウェブカメラを作る

前のプロジェクトは、ポータブルビデオストリーミングカメラを紹介しました。Google Chromeのブラウザ上で直接にライブビデオをストリーミングさせることに使用されるウェブカメラをほしくないでしょうか。 そうであれば、代わりにこのプロジェクトを試してみましょう!RemoteMeプログラムと少しのハードウェアコンポーネントを利用して、このプロジェクトは簡単で高速に作れます。
必要な部品
ハードウェアコンポーネント :
- 無線のRaspberry Piゼロ
- Raspberry Pi カメラモジュール
ソフトウェアアプリとオンラインサービス :
興味があれば、 Hackster.ioでMaciejが提供したチューリアルで詳細な内容をご参照ください!
5) トーキングトースターを作る
トースターが故障したり、 パンを挿入して反応しなかったり、または、トースターが壊すところにあったりするような状況に出会う経験があるでしょう。そのため、壊したトースターをどうするという質問があります。このプロジェクトを通して、トースターを話せるトースターに変えて、トースターと会話しましょう!
必要な部品
ハードウェアコンポーネント :
- Raspberry Pi 3 モデルB
- Google AIY 声
- SG90 Micro-Servoモーター
- Raspberry Pi カメラモジュール
- トースター
- パイプクリーナー
ソフトウェアアプリとオンラインサービス :
- Raspberry Pi Raspbian
- Google Dialogflow
- Google クラウドプラットフォーム
手道具と製作マシン:
- ドリル/ドライバー、コードレス
- はんだ付け用鉄 (一般的)
- ホットグルーガン (一般的)
- マルチツール、スクリュードライバー
興味があれば、 Hackster.ioで8bitsandabyteが提供した完全なチューリアルをご参照ください!
6) DIY話せるモンスターを作る
話せる「モンスター」を作りましょう。トースターがあなたと会話できるのと違って、この「モンスター」が インターネットが話したことをリピートすることができます。
必要な部品
ハードウェアコンポーネント :
- Raspberry Pi 3モデル B
- Google ボイスキット
- SG90 Micro-servoモーター
- Raspberryカメラモジュール
- 花鉢、毛、木、装飾ボール、パッド、スプレーペンキ、接着剤とヒンジなどを含むDIY部品
ソフトウェアアプリとオンラインサービス :
- Remo.tv
- Raspberry Pi Raspbian
手道具と製作マシン :
- 3Dプリンター (一般的)
- はんだ付け用鉄 (一般的)
興味があれば、 Hackster.ioで8bitsandabyteが提供したガイドで詳細な内容をご参照ください!
7) 人数推定器を作る

小売業、セキュリティ、産業界で働けば、役に立つデータを収集するためにリアルタイムの群衆数を計算する必要があります。 このプロジェクトを通して、高価なインフラをインストールすることなく 、負担できる人の規模の推定器を作って、それが実現できます。
- このプロジェクトはRaspberry Piカメラモジュールの汎用性を展示しました( Avnet Ultra 96がメイン開発ボードとして使用された)。
必要な部品
ハードウェアコンポーネント :
- Avnet Ultra96
- Raspberry Piカメラモジュール
- USB-A to Micro-USB ケーブル
ソフトウェアアプリとオンラインサービス :
- Ubidots
- Jupyter ノートブック
興味があれば、 Hackster.ioでTad McAllisterが提供したチューリアル をご参照ください!
8) Raspberry Pi屋外警備カメラを作る

このプロジェクトでは、Raspberry Piをスマートカメラに変えて、より機能的にさせます。 このスマートカメラ が検出されたすべてのオブジェクトの画像をメールであなたを知らせます。
必要な部品
ハードウェアコンポーネント :
- Raspberry Pi Zero W
- Raspberry Pi カメラモジュール
- Raspberry Pi ゼロカメラケーブル
- Micro USB to USBケーブル
- 1/4″ MDFボード
- 90度角ブラケット
- 屋外テープ
- ねじと六角ナット
手道具と製作マシン :
- スクリュードライバー
- Electric Hand Drill
- 電気ジグソー
- 接着剤
興味があれば、 Hackster.ioでHacker Shackが提供したチューリアル をご参照ください!
9) スマート灌漑システムを構築する

園芸やプランテーションには、作物の状況がよくわからなくて、いつにどのくらいの水をやるすべきかという経験がありますか。 このプロジェクトでは、 画像を検索し、ウェブスクレーピングを行うスマートシステムを通じて 、リアルタイムで植物を観察することやその状態についてのフィードバックを受け取ることができます。
必要な部品
ハードウェアコンポーネント :
- Raspberry Pi ゼロ、無線
- 水中ポンプ
- Raspberry Piカメラモジュール
ソフトウェアアプリとオンラインサービス :
手道具と製作マシン :
- 3Dプリンター (一般的)
- はんだ付け用鉄 (一般的)
興味があれば、 hackster.ioでTeam droop there it isが提供したチューリアルをご参照ください!
10) 顔認識スマートロックを作る

このプロジェクトでは、手頃な価格の顔認識スマートロックを構築することができます!
必要な部品
ハードウェアコンポーネント :
- Raspberry Pi 3 モデル B
- Raspberry Pi カメラモジュール
- Seeed Grove – Relay
- Seeed LTE Cat 1 Pi Hat
- Seeed 10.1 inch 1200×1920 HDMI IPS LCD ディスプレイ
ソフトウェアアプリとオンラインサービス :
興味があれば、Hackster.ioでSeeedが提供したチューリアルをご参照ください!
11)視覚障害者用の Piカメラスマート眼鏡

ブラインドのための何か有意義なものをつくったり、あるいは単にスマート眼鏡を体験したりしたいのでしょうか。 この受賞したプロジェクト使って、 Raspberry Piとカメラモジュールを組み合わせて、目の前で何が起こっているのを感じることができます!
必要な部品
ハードウェアコンポーネント :
- Raspberry Pi 3モデル B
- 押しボタンスイッチ 12mm
- 抵抗器キット中の抵抗器1k ohm
- Raspberry Pi カメラモジュール
- ブレッドボード
ソフトウェアアプリとオンラインサービス :
手道具と製作マシン :
- はんだ付け用鉄 (一般的)
興味があれば、 Hackster.ioでTeam MakerGramが提供したチューリアルをご参照ください!
12) PiとPiカメラで給電する写真ブースを作る

このプロジェクトでは、人々が自分で写真を撮ることができるこのシンプルな手作りのブースを構築することによって、写真ブースを設置する費用を節約することができます!
必要な部品
ハードウェアコンポーネント :
- Raspberry Pi 3モデルlB
- Raspberry Piカメラモジュール
- 7″ TFTディスプレイ
ソフトウェアアプリとオンラインサービス :
- Python
興味があれば、Hackster.ioでericBcreatorが提供したチューリアルをご参照ください!
13) コーヒー豆保護者を創作する

このプロジェクトでは、コーヒー豆の残量を観察することと自動リフィルすることができます!
必要な部品
ハードウェアコンポーネント :
- Raspberry Pi ゼロ
- Raspberry Pi カメラモジュール
ソフトウェアアプリとオンラインサービス :
- アマゾンウェブサービスAWS Lambda
- アマゾンウェブサービスAWS IAM
- アマゾンウェブサービスAWS Rekognition
- アマゾンウェブサービスAWS S3
- アマゾンウェブサービスAWS SNS
- アマゾン – ダッシュ補充サービス
- アマゾン– アマゾンでログインする
興味があれば、 Hackster.ioでTerren Petersonが提供したチューリアルをご参照ください!
14) ブックサウンドマシン
Booksoundマシンとは何かという疑問を持つ人もあるでしょう。まあ、本をパラパラめくって、そうした生じる音が奇妙で人に満足感を与えるのに気づいた経験がありますか。 このプロジェクトは、その音を電子音楽に変える源として使われます!