Grove - 調整可能PIRモーションセンサとは使用しやすい受動型赤外線モーションセンサです。3メートルまでの検知範囲で、物体の動きによる赤外線信号を検出すると、センサはSIGピンでHIGHレベル信号を発信します。ポテンショメーターによってSIG HIGHレベル信号の発信時間は130秒にまで調節でき、またもう1つのポテンショメーターによってその検知範囲も調整できます。
ニーズに応じてご自由に選択できるように、PIRモーションセンサシリーズに以下の商品があります。
Arduinoや Raspberry piと合わせてPIRセンサの使い方には、この ブログをご参照ください。センサ操作についてのガイドなどには ウィキページの内容をご参照ください。
Note
Grove選択ガイドを参考して最適なGrove製品を購入しましょう。
フィルターが内蔵され、優れた無線電波干渉防止能力
出力時間、 検知範囲は調整可能
低電圧、低電力消費
PIRモーション検知
介入者検知
占有状態検知
モーションセンサライト
セキュリティシステム
自動化制御など
ピンアウト
部品リスト
| Grove - 調整可能PIR モーションセンサ | 1 |
| Grove ケーブル | 1 |
Grove - 調整可能PIRモーションセンサとは使用しやすい受動型赤外線モーションセンサです。3メートルまでの検知範囲で、物体の動きによる赤外線信号を検出すると、センサはSIGピンでHIGHレベル信号を発信します。