PIRモーションセンサーは受動赤外線センサーの略語です。特定の範囲で人間や粒子の動きを検出する必要があるプロジェクトに適用されて、 PIR(モーション)センサーまたはIRセンサーとも呼ばれます。
もっと読むカテゴリー: Grove

距離センサーとは?Arduinoとの互換性を言えば、どれを選ぶ?距離測定センサーの種類と選択方法
距離センサーと言えば、超音波、IR近接、レーザー距離センサーなどの数多くの種類がありますが、ArduinoまたはRaspberry PIプロジェクトに適用する距離センサーを選ぶのは簡単ではありません。したがって、今日は数多くの距離センサーとその種類と、使用環境によって最適な距離センサーについて紹介します。
もっと読むBME280を含め、知るべき温度/湿度/気圧センサ8選!
BME280を搭載した温度センサーは、一番よく使用される一般的な環境センサーの1つです。 非常に多くの温度センサーが利用可能ですが、Arduinoプロジェクトに最適な温度センサーをどのように選択すればよいですか?
もっと読む