Raspberry Pi 4は公開されてからはすぐに大人気になってきます。高性能や高速処理速度のおかげで、Pi 4で様々なプロジェクトを実現できます!今回は一番人気のあるプロジェクトをまとめて紹介致します。
もっと読むRaspberry Pi 4に最適 8種の専用ケースの紹介
今年の夏にリリースされたRaspberry Pi 4は以前のバージョンと比較して大幅にアップグレードされており、新しいRaspberry Pi プロジェクトを作るため、新しいアクセサリ、特に新しいケースを追加する必要があります。そのため、このガイドがRaspberry Pi 4に最適なケースを紹介します!
もっと読むBME280を含め、知るべき温度/湿度/気圧センサ8選!
BME280を搭載した温度センサーは、一番よく使用される一般的な環境センサーの1つです。 非常に多くの温度センサーが利用可能ですが、Arduinoプロジェクトに最適な温度センサーをどのように選択すればよいですか?
もっと読むRaspberry Pi 4 に最適なアクセサリの情報まとめ
Pi 3に比べて、Raspberry Pi 4は全面的にアップグレードされた製品ですので、Pi 4が手軽く活用させるには、新しいアクセサリは不可欠です!さっそくニーズにより最適なアクセサリの購入ガイドを見てみましょう!
もっと読む