Pi 4は通常負荷で働いている場合、 SoC (システムオンチップ)温度は 60 °C で、USBポートを利用すると 60 °C to 70 °C までになります。しかしCPU負荷の高いプロジェクトを行う場合に、CPUを保護するためにSoC は自動的に性能を低下させます。そのため 、Raspberry Pi 4の性能を全て発揮するには、ヒートシンクもしくは冷却ファンの配置が必要です。
もっと読む投稿者: Mason
Raspberry Pi 4とPi 3の基本仕様の比較
Raspberry Pi 4は最近ようやく公開されました。さて今回は新規製品Raspberry Pi 4とPi 3との基本仕様の比較を見てみましょう!
もっと読むRaspberry Pi 4でできること!オススメのプロジェクト25選 2021最新
Raspberry Pi 4は公開されてからはすぐに大人気になってきます。高性能や高速処理速度のおかげで、Pi 4で様々なプロジェクトを実現できます!今回は一番人気のあるプロジェクトをまとめて紹介致します。
もっと読む